This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:与 DS125DF410 的内部眼图张开度测量相关。

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525983/ds125df410-regarding-the-internal-eye-opening-measurement-of-the-ds125df410

部件号:DS125DF410

工具/软件:

DS125DF410 可通过读取寄存器 0x27 和 0x28 的值来测量 HEO 和 VEO。
此外、通过使用软件 SigCon Architect、可以通过眼图监视器页面以图形方式确认眼图张开度的状态。

这些结果数据是在 CTLE 和 DFE 校正之前吗?
还是校正后的数据?

如果是校正前的数据、可用于考虑 DS125DF410 输入信号的信号质量改进。
如果这些是校正后的数据、则可用于考虑 DS125DF410 的 CTLE 和 DFE 设置的优化。

我想知道如何利用这些眼图张开度测量功能来进行这两个考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsumasa-San:

    眼图张开度监视器反映应用 CTLE 和 DFE 后的信号。  这可以在器件方框图中观察到。

    请查看此器件的自适应模式 (0、1、2)。  这些用于调整自动调整哪些参数。  如果手动设置 CTLE 和 DFE、则可以使用眼图张开度来确定设置的有效性。

    谢谢、

    Drew