This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3E001:TPD3E001

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3E001, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525976/tpd3e001-tpd3e001

器件型号:TPD3E001
主题中讨论的其他器件: TPD4E1U06

工具/软件:

TPD3E001 用于以下工程、其中 FT4232HL 与原理图一起用于自供电配置。
观察到的问题是、如果 Vcc 未由 TPD3E00 供电、则由 VBUS 通过 IO3 提供的 5V 电压会导致向其余元件供电、如将 USB 连接到 PC 时所示、此时总线供电。
因此、我们必须首先从 TPD 提供 Vcc、然后连接 USB 以避免此问题。
要解决该问题、是否有单通道 ESD 保护二极管、或者使用没有 Vcc 的无源 ESD 保护二极管更好吗? 您推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我们有许多 ESD 二极管不需要供电、大多数现代 ESD 二极管不再具有 Vcc 引脚。

    我建议使用 TPD4E1U06、这样可以保护 Vcc 通道和数据线路。  

    此致、

    Sebastian