This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:使用 TXB0106 的 QSPI 接口和电压电平转换电路问题。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, TXU0102, TXB0104, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524970/txb0106-question-of-the-qspi-interface-and-voltage-level-translation-circuit-using-the-txb0106

部件号:TXB0106
主题中讨论的其他器件: TXU0102TXB0104TXB0304

工具/软件:

目前、我们正在系统控制器 (1.5V) 和闪存器件 (1.8V) 之间设计 QSPI 接口、我们已选择 TXB0106 进行电压电平转换。

我们对此设计中使用 TXB0106 有一些疑问:

  1. TXB0106 数据表建议外部上拉或下拉电阻器大于 50kΩ。 这是否意味着不允许使用 4.7kΩ 或 10kΩ 上拉电阻器?

  2. QSPI 接口需要在 CS 引脚上连接一个上拉电阻器。 我们在控制器侧和闪存侧都放置了上拉电阻器。 这是否是可接受的设计做法?

谢谢。

Leon Lin

Quanta BU9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正确。 TXB 的驱动强度仅为 20µA;使用如此强的电阻器时、其输出将不起作用。

    2.是的。

    3. 0.3V 的差值可能足够小,不需要转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的控制器不能承受高于 1.5V 的电压、并且我们不希望更改当前闪存器件、因此添加 QSPI 电平转换器是我们的初始解决方案。

    然而、您提到的 TXB 系列的驱动强度仅为 20µA 。 它能否可靠地驱动 QSPI 接口?
    如果没有、是否有任何推荐的电平转换器适用于 QSPI 应用?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 也具有边缘加速器;只有直流驱动强度为 20µA。 但它只有在没有上拉/下拉电阻器和短布线的情况下才能可靠工作。

    QSPI 使用高速双向信号; TXB 是在这种情况下可以使用的理想电平转换器。

    但/CS 信号是单向的。 您可以将 TXU0102 用于/CS 和时钟、将 TXB0104/TXB0304 用于数据信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    此处 Clemens 正确 — 如果您对电平转换 QSPI 信号有任何其他问题/顾虑、请告知我们。 此处是否接受每个 TXB0106 支持的数据速率?  

    此致、

    插孔