This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR410:通道交换

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525938/ds320pr410-lane-swap

器件型号:DS320PR410

工具/软件:

尊敬的专家:

 DS320PR410 是否支持 通道交换? 如果没有、原因是什么。

如 TX0、TX1、TX2、TX3 连接到 RX3、RX2、RX1、RX0?  

使用 RC 连接 EP、EP 侧支持通道交换、如果在内部添加 DS320PR410、该功能仍然可以实现吗?

此致、

Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    DS320PR410 无法单独执行任何通道交换、因为其数据路径是线性的。

    但是、如果 PCIe 根复合体和端点都支持通道反转/交换、则这可能是可行的。 请注意、在本例中、RX0 仍将连接到转接驱动器数据路径的 TX0、RX1 至 TX1 等

    此致、
    David