This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:更多 eUSB2 和 USB 信号配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523733/tusb2e11-more-eusb2-and-usb-signal-configurations

器件型号:TUSB2E11

工具/软件:

应用: eUSB2 中继器在 FS 模式 (12MHz) 下工作、并放置在设备侧...

在这种情况下、eUSB2 布局路径的长度将增加。 因此、我们有一些问题要问您。

  • 使用 eUSB2 中继器时、eUSB2 布局路径长度的标准是什么?
  • 是否有必要配置 eUSB2 和 USB2 信号?
    • 如果答案是“是“、
      • 您能提供中继器的上电序列吗?我们想知道“ RESET RELEASE “和“ I2C start work “之间的时间间隔吗?
      • 能否 为没有 I2C 接口的系统提供更多信息?

(例如主机模式的引脚配置,不带 I2C 的系统实现)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    eUSB2 规格可在此处找到以供参考: https://www.usb.org/document-library/embedded-usb2-eusb2-physical-layer-supplement-usb-revision-20-specification-rev-12

    该规格具有如下定义的损耗曲线所示的主机阻抗。 设备侧中继器也应符合这些指导原则。

    中继器将以默认状态启动、并将配置为外设或主机模式。 主机或器件会按此方式对其进行编程。

    有关 GPIO 模式的启动信息、请参阅第 8.4.8 节。

    最好将器件配置为 I2C 模式、以便提供可用的均衡选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    eUSB2 规格中的表 7-6 适用于高速通道要求。 您能告诉我、TUSB2E11 在全速模式 (12MHz) 下的电路/布局限制吗?

    例如

    • TUSB2E11 的 eUSB2 布局路径长度标准是什么?
    • 是否有必要配置 eUSB2 和 USB2 信号?
      • 取决于 PCB 布局?
      • 何时未请求信号配置?
      • 是否可以 在全速模式下使用 TUSB2E11 的默认设置?

    我研究了 TUSB2E11 数据表。  关于 GPIO 引脚配置、它似乎不仅与信号配置有关、而且与电池充电有关、例如: 主机模式的引脚配置是什么?

    这会影响电路设计、因此我们想知道在这种情况下需要什么。 (例如 I2C 接口或 GPIO 引脚配置)  

    • 如果需要 I2C 接口、您能否提供中继器的上电序列? 我们想知道“ RESET RELEASE “和“ I2C start work “之间的间隔时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    现在,我要去找你。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    eUSB2 规范中的表 7-6 符合高速通道要求。 您能告诉我、TUSB2E11 在全速模式 (12MHz) 下的电路/布局限制吗?

    大家好、我们没有参考 PCB 布线长度、但我建议将布线损耗保持在 2.67dB 以下。

    采用 TUSB2E11 时 eUSB2 布局路径的长度标准是什么?

    我们通常将 eUSB2 中继器设计为 HS/PCB/和 Ls 运行模式、因此我们根据严格的限制条件来确定可接受的 FS 长度。

    FR4 材料的一条良好经验法则是 0.2dB/英寸、相当于 0.0002dB/in/MHz。  对于 12MHz 信号、每英寸的损耗将为 0.0024dB/in。 这意味着 416 英寸的布线损耗为~1dB。 您应该能够使用非常长的布线而不会出现问题。 因此、我们中继器中的信号条件仅影响 HS 模式。

    何时未请求信号配置?

    我不确定您在这里的意思。

    是否可以 在全速模式下使用 TUSB2E11 的默认设置?

    默认设置下、您是指使 GPIO0、1、2 引脚悬空吗?

    主机模式的引脚配置是什么?

    该配置信号由主机发送、无法进行预编程。  配置由 SoC 通过 eUSB2 完成、与 GPIO 引脚无关。


    6MHz 的通道损耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    问:何时未请求信号配置?  
    >> 我不确定您在这里的意思。
    我想知道在哪些情况下无需设置信号配置。

    问:默认设置下、您是指使 GPIO0、1、2 引脚悬空吗?
    不可以、我的意思是可以使用 TUSB2E11 的默认设置 寄存器 全速模式下?

    问:什么 是主机模式的引脚配置?
    该配置信号由主机发送、无法进行预编程。  配置由 SoC 通过 eUSB2 完成、与 GPIO 引脚无关。
    在非 I2C 接口案例中、TUSB2E11 提供 GPIO 以设置 eUSB2 和 USB2 信号补偿、 如下所示。


    TUSB2E11 数据表中的说明适用于器件模式下的 eUSB2。 因此、我们想知道什么 是主机模式的引脚配置? 此设置将影响 GPIO 是上拉还是下拉。


    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可能会让人困惑。

    在数据表中、器件模式是指可以设置 TUSB2E11 的 3 种方式(I2C 模式、UART 模式或 GPIO 模式)。 这与主机或外设操作无关。

    数据表中引用的表显示了更改 GPIO0、1、2 信号将如何影响器件:

    在所有 3 种器件模式下、TUSB2E11 将初始化为默认状态、并需要主机或外设将其配置为主机或外设模式。

    该器件上 GPIO 引脚完成的硬件配置与 eUSB2 总线完成的主机或外设配置不同。 TUSB2E11 的硬件配置将仅设置 eUSB2 中继器 USB2 侧的以下方面:

    从默认状态到主机或外设模式的配置如下所示: