This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:确认重定时器寄存器更改的方法。

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522564/sn65dphy440ss-methods-to-confirm-retimer-register-changes

器件型号:SN65DPHY440SS

工具/软件:

您好:

我们将 SN65DPHY440SS 重定时器板与摄像头模块一起使用、并且在尝试修改其寄存器值时遇到问题。

尽管 I2C 事务返回成功结果并且更新后的寄存器值可以正确读回、但更改似乎不会生效、具体而言、我们观察到对 MIPI 眼图没有影响。

但同样、当我们对整个系统进行下电上电时、可以在 MIPI 眼图中观察到这种变化。

如何验证 SN65DPHY440SS 重定时器板上的寄存器值是否实际发生了变化?
除了依赖 MIPI 眼图的变化之外、是否有另一种方法来确认寄存器更新?

希望您能就此问题提供任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一旦对寄存器进行 I2C 写入、您就应该会看到对 DPHY440 输出信号的影响。 在对整个系统进行下电上电时、DPHY440 I2C 寄存器将恢复为默认值。

    您在哪个通道测量眼图、它是否处于 HS 模式? 如果在通道处于 HS 模式时写入 HSTX_VSADJ 位、您是否会看到信号振幅发生变化?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我想知道是否可以通过软件确认寄存器更改、而不直接检查硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    唯一的方法是写入、然后读取寄存器、您应该会看到读取的值与写入的值匹配。

    谢谢
    David