This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A-Q1:需要参考原理图和布局设计

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A, TUSB211RPTREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525048/tusb211a-q1-need-reference-schematic-and-layout-design

器件型号:TUSB211A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TUSB211ATUSB211RPTREVM

工具/软件:

TI 团队大家好、

在获取 TUSB211A 的参考原理图和布局设计方面、我需要您的帮助。
我也希望对这方面作一些澄清 ENA_HS 引脚—无论是 I/O 引脚还是输出引脚。 此外、我想知道连接的正确方法 ENA_HS 所使用的引脚。

谢谢、
拉克什·库巴瓦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lakshit、

    如果您接受我的 E2E 朋友申请、我可以继续发送 TUSB211RPTREVM 的设计文件、该 EVM 使用 EVM 上的 TUSB211A。

    我也希望对进行一些澄清 ENA_HS 引脚—无论是 I/O 引脚还是输出引脚。 此外、我想知道连接的正确方法 ENA_HS 引脚。

    对于 TUSB211A、ENA_HS 引脚只能是输出引脚、该引脚根据是否检测到 HS 信号连接来输出 TUSB211A 的器件状态。

    该引脚可连接到测试点或保持悬空。 无需上拉/下拉。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我已接受您的朋友请求。 请继续发送设计文件。

    谢谢、
    拉克什·库巴瓦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lakshit、

    我通过 E2E PM 提供了回复。

    谢谢、

    Ryan