This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:有关 TLIN1021A-Q1 的问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524905/tlin1021a-q1-questions-about-tlin1021a-q1

器件型号:TLIN1021A-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户向我发送了终端客户关于 TLIN1021ADRQ1 的一些问题。 您能检查一下这些问题吗?

1、LIN 控制器的采样点是什么?
-符号或可能的值: TEBS, TLBs.

2、同步前从节点的比特率容差如何与同步结合使用?
-符号或可能的值: FTOL_Unsync (%)


3.两个从属节点之间的从属节点比特率容差如何?
-符号或可能的值: FTOL_SL_to_SL (%)


4、信号类型是什么?
-符号或可能的值:标量值或字节数组

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    如果您的问题更多地涉及到控制器的配置、我建议与控制器核对、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    实际上、这些问题来自他们的终端客户。 他们必须填写有关规格的工作表。

    这些问题分为主器件侧和从器件侧。 我的客户生产从端产品。

    您能再次查看从站侧问题吗?

    为了方便起见、我还附上师父的问题。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    • FTOL_UNSYNC 功能取决于控制器的实现方式
    • FTOL_SL_TO_SL 取决于固件而不是 TLIN 器件。  
    • TLIN 器件用于物理层、不解释信号类型。 这是在 LIN 协议栈中或根据 LIN 协议层(即软件/固件层)配置 LIN 帧时的设置。  

    请根据您的查询与控制器联系、因为 LIN 设备仅与物理层有关、谢谢  

    此致、

    Michael。