This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:TUSB321

Guru**** 2668475 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526595/tusb321ai-tusb321

器件型号:TUSB321AI
Thread 中讨论的其他器件:TUSB321、TUSB320

工具/软件:

你(们)好

我们希望在 DRP(双角色端口)模式下使用 TUSB321。 因此、PORT 引脚未连接。 我是否需要在电路板上的 CC 引脚上使用一些电阻器、或者它们只能连接到 USB-C 连接器? 如果需要电阻器、是否需要下拉电阻器或上拉电阻器? 哪些值?

谢谢

Manfred.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manfred:

    CC 线路上不需要上拉/下拉电阻、这些上拉/下拉电阻可直接连接到 Type-C 连接器。 TUSB320 将处理内部 CC 通信所需的上拉/下拉电阻。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    谢谢

    Manfred.