This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948:FPDLink 的优势。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526737/ds90ub948-q1-ds90ub948-the-strengths-of-fpdlink

器件型号:DS90UB948-Q1

工具/软件:

您好、

高速信号通信有多种标准、 除 FPDLink 外、还有 GMSL、GVIF 和 Clocklesslink 等。 它们都使用差分信号且具有相似的 bps、可传输的数据类型也相似。

与其他标准相比、FPDLink 标准有哪些优势?

我知道 TI 工程师可以提供出色的支持、但您能告诉我、这是什么让它成为一种出色的通信标准吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。

    Texas Instruments 在 IC 开发和开发过程中随时与客户集成方面拥有丰富的经验、可 在原理图/布局开发、IC 集成和调试期间满足客户的需求。 FPD-Link 在串行器/解串器领域拥有 20 多年的专业知识  、因此我们能够在多代产品中发展、通过不断增加的 IVI/ADAS 系统增强功能、更好地满足越来越多的客户需求。  我们灵活的全球制造布局可 随着世界的发展提供可靠的地缘政治产能。  

    如果您可以提供块数据 RAM 或应用程序详细信息、我们 CNA 将提供更好的支持。 由于我们无法在公共论坛上深入了解具体细节、因此请联系您的 TI 代表、详细了解 FPD-Link 如何更好地支持您的系统应用。

    谢谢、

    Ragav Subramanian