This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:Si 分析 IBIS 模型

Guru**** 2591750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526803/dp83869hm-si-analysis-ibis-model

器件型号:DP83869HM
主题:DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们使用的是 AM6442BSFFHAALV 处理器和 DP83867IRRGZT PHY、因此、我们想确认少数 GPIO 引脚 RX_CLK 和 RX_DATA 都获得了带有二进制 ID 的模型选择、它的含义是什么。 请解释和使用哪一个。 我将附加模型选择器窗口以供我们参考。 请帮助我们排除此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际器件型号为 DP83869HMRGZT、  

    DP83867IRRGZT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    每个模型中间的 4 个数字对应于 MAC_Impedance_CTRL 位(寄存器偏移 0x170h)。 MAC_IMPEDNACE_CTRL 位是 MAC I/O 的阻抗控制:输出阻抗近似范围为 35 –70Ω、分 16 步。 最低为 1111、最高为 0000。  例如、GPIO_1000 大约为 50 欧姆。

    1.8V、2.5V 和 3.3V 对应于 DP83869 VDDID、并取决于您的设计。 I/O 电源可以是 1.8V、2.5V 或 3.3V。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    可用的不同模型对应于器件的不同阻抗设置。 DP83869 能够更改输出阻抗以抵消非理想布局、这可能会影响过冲/下冲以及设置和保持时间。 这与寄存器 0x170[4:1]相关。 您可以根据所需的配置进行模拟。

    此致、
    Gerome