This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2419:浪涌测试条件

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526388/thvd2419-surge-test-condition

器件型号:THVD2419

工具/软件:

大家好!

我有关于 THVD2419 上的浪涌测试的问题。

施加的测试电压是在哪里? 介于 A 或 B 与 GND 之间? 还是 A 到 B 之间?

谢谢您的评分和致以最诚挚的问候

Lars Walther

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:  

    数据表中应该是图 8-6。 (因此机器连接到 A 和 B、浪涌发生器的基准 GND 与 EUT GND 共享)。 我认为在电源输出和 GND 之间放置一个 10mH 电感、使用高达 500mA 的保险丝、防止 PSU 从发电机上去耦而损坏。

    这与浪涌 IEC 61000-4-5 标准中的图 14 类似。 在 TI 的测试设置中、标准中的 RM2 设置为 80 欧姆。

    - Bobby