This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:INH_MASK 的最大电压 (P11)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526488/tcan1463-q1-maximum-voltage-to-inh_mask-p11

器件型号:TCAN1463-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

您能否检查哪个 TCAN1463-Q1 不会断开的 INH_MASK (P11) 最大电压?

(例如,如果向 INH_MASK 引脚施加的电压超过 6.0V、则 TCAN1463 会断开。)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    INH_MASK 遵循逻辑引脚电压绝对最大额定值、因此最大电压为 6V。

    此致、

    Sean