This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:AM6442BSFFHAALV 和 DP83867IRRGZT 器件中的 ODT

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526317/dp83867ir-odt-in-am6442bsffhaalv-and-dp83867irrgzt-part

器件型号:DP83867IR

工具/软件:

您好、

我们正在使用 AM6442BSFFHAALV 处理器和 DP83867IRRGZT PHY、因此、我们想确认这些器件上的 RGMII 相关引脚是否具有片上终端。 在我们对处理器和 PHY 之间的 RGMII 接口进行信号完整性分析时、需要用到这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    终端电阻集成在 PHY 中。

    此致、
    j