This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0307:针对 1:2 或 1:3 HD-SDI 分离器应用的 LMH0307 的阐释

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0307, LMH0340, LMH0344, SD307EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526280/lmh0307-clarification-on-lmh0307-for-1-2-or-1-3-hd-sdi-splitter-application

器件型号:LMH0307
主题中讨论的其他器件: LMH0340LMH0344SD307EVK

工具/软件:

主题: 针对 1:2 或 1:3 HD-SDI 分离器应用的 LMH0307 的阐释

TI 团队大家好、

我计划使用 LMH0307 作为我需要用到的设计的一部分 将单个 HD-SDI 信号拆分为多个输出 (最好是 2 或 3)、所有这些器件都具有适当的 75 欧姆驱动能力、可直接连接到标准 SDI 监控器或设备。

根据 数据表 、LMH0307 接受 A 差分 SDI 输入 但在中 典型应用/参考设计 我看到了 单端 75 欧姆输入 器件的数据。 我想确认:

  1. 我能提供一个 单个 75 Ω SDI 信号(交流耦合) 连接到参考设计中所示的 LMH0307 的输入端、并且仍然满足该器件的输入要求?

  2. 原始地址 由同一 SDI 输入驱动的两个或三个 LMH0307 输出 、是否可以实现适当的 SDI 扇出(即,所有通道上的 SDI 输出相同)?

  3. 可以连接 LMH0307 的输出 连接到 75 欧姆的 SDI 监视器 而无需任何额外的驱动器/缓冲级?

  4. 是否有 TI 推荐的任何原理图或应用手册专门针对 A 提供 1:2 或 1:3 HD-SDI 分离器 使用 LMH0307 或类似的 TI 器件?

我的目标是在分离单个 SDI 输入时确保所有输出之间具有适当的信号完整性、希望确认 LMH0307 是否适合此用例、或者是否适合类似的替代方案 LMH0340 OR a true 扇出缓冲器 更合适。

提前感谢您的支持!

此致、
Arvind  













  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    1.否、LMH0307 用于输入端的 50 Ω 阻抗。 您 可以将 LMH0344 放置在 LMH0307 之前、以将 75 Ω 转换为 50 Ω 单端/100 Ω 差分。

    2.是的、LMH0307 有两个输出。 您可以使用相同的 SDI 输入驱动这两者、以获得所描述的功能。

    3.是的,这些输出是为了驱动 75 欧姆。

    4. 我建议 先使用 SD307EVK 验证您的用例,以更好地体验此设备。 该 EVM 的原理图包含在 EVM 用户指南中

    此致、

    Shane