This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:2 个信道 MIPI 传输至 4 个信道 LVDS(24 位数据)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85, SN65DSI85-Q1, SN65DSI84, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526521/sn65dsi85-2-lanes-mipi-transmit-to-4-lanes-lvds-24bits-data

器件型号:SN65DSI85
Thread 中讨论的其他器件:SN65DSI84SN65DSI83

工具/软件:

尊敬的团队:

我想确认 SN65DSI85 是否可以支持 2 条 信道 MIPI 传输至 4 条信道 LVDS(24 位数据)。

接收器预期数据。

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    是的、DSI85 可支持 2 个 DSI 通道、并且可以 根据需要使用 DSI 数据通道的数量 (1 至 4)。

    DSI85 器件 支持 LVDS、可用于:
    -单或双通道(通道 A 和 B)
    - 24bpp 或 18bpp 支持(7.4.5 LVDS 输出格式)
    输出格式可以是 VESA 或 JEIDA 格式(7.4.5 LVDS 输出格式)


    以及其他一些注意事项:

    -有两个版本的设备。 SN65DSI85 BGA 封装和 SN65DSI85-Q1 汽车级 封装
    -根据所需的 DSI 通道和 LVDS 通道的数量、您还可以考虑使用 SN65DSI83、SN65DSI84、SN65DSI85



    此致、
    Ikram