This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:我上一个主题的其他问题

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526697/tlin1021a-q1-additional-questions-from-my-previous-thread

器件型号:TLIN1021A-Q1

工具/软件:

您好、Michael-San、

我的客户还问了几个关于下面所示主题的其他问题。  您给了我注释“简化了 MCU 控制逻辑(冷启动后无需等待 LIN 脉冲)“。  我的客户希望准确了解逻辑在这里的含义。  请详细说明一下这个逻辑在这里的含义吗?  您是指 LIN 脉冲会使 MCU 逻辑变得复杂吗?

他们还想知道“无需等待 LIN 脉冲“的含义。  请问冷启动后的待机模式不需要 LIN 脉冲、而睡眠模式不需要 LIN 脉冲的原因是什么?  我认为我没有仔细研究 LIN 规范、但我在其中找不到此类信息。  如果您可以指出其中描述的位置、则可以。

TLIN1021A-Q1:由于 TLIN、没有从未通电到睡眠的状态转换? -接口论坛 — 接口- TI E2E 支持论坛

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu-san:

    MCU 软件变得更简单、即、收发器上电(冷启动)时无需编码等待 LIN 唤醒脉冲的逻辑

    • 在冷启动期间、器件默认为特定模式。
      • 如果需要睡眠模式和有效的 LIN 唤醒脉冲才能转换到正常模式。
      • 在待机模式下、MCU 可以直接控制 EN 引脚、无需等待 LIN 唤醒脉冲、并且无需监控 LIN 来节省脉冲时间并简化代码。
    • 不必担心、请参阅数据表中定义远程 LIN 唤醒脉冲的 9.4.4。谢谢。

    此致、

    Michael。