This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:自动协商错误

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526683/dp83867ir-auto-negotiation-error

器件型号:DP83867IR

工具/软件:

大家好:

我在定制电路板上遇到了一个问题。

我有一个 Zynq UltraScale+ MPSoC ZCZU9EG-2FFVB1156I、我有一个通过 PHY DP83867IRPAPT 连接 RJ45。  我使用 HX5008NL 作为磁性器件。

对于我通过自举配置设置的 DP83867、自动协商“已启用“(RX_CTRL 模式 3、下拉电阻= 2.49k Ω、上拉电阻= 5.76k Ω)  、其他自举引脚没有上拉/下拉电阻(我假设它们处于模式 0)。 我处于 RGMII 模式、到 Zynq PS 侧的 GEM1。 我有一个时钟振荡器@25MHz(我已经使用示波器检查了是否存在)、并且有两个 LED 连接到 LED0 和 LED1(引脚 62 和 61)。

我在 Vitis 中运行 lwIP Xilinx 示例、我发现这个问题:

在自动协商阶段、它返回自动协商失败、PHY 设置错误。 要绕过此问题、我必须修改 PC 上的网卡属性、并且必须将“速度和双工“字段设置为 1.0 Gbps 或 10 Mbps 全双工。 如果我设置 100 Mbps 全双工自动协商仍有错误。

使用这些设置 90%的时间自动协商通过 (10Mbps 和 1Gpbs)、但某些时间仍然会出现错误。 100Mbps 时始终会产生错误。

为什么要手动设置通过自动协商阶段的速度?  

为什么 10Mbps 和 1.0Gbps 的自动协商阶段大多成功、而 100 Mbps 的自动协商阶段从未成功返回?

提前感谢、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea

    我们提供了 DP83867 设计审查检查清单、可帮助使用正确的 Strap 配置选项配置 PHY。 您能否根据您的设计运行检查清单并确保 PHY 配置正确?

    e2e.ti.com/.../1781.slvrbn1a.zip

    您是否也可以转储寄存器 0x6E 和 0x6F? 两个寄存器都会反映 Strap 配置状态、同样是为了确保正确配置 PHY。 请注意 0x6E 和 0x6F 是扩展寄存器、需要使用扩展寄存器访问权限来读取它们。

    谢谢

    David