This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL221:TIOL221 处于引脚模式

Guru**** 2593240 points
Other Parts Discussed in Thread: TIOL221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523715/tiol221-tiol221-in-pin-mode

器件型号:TIOL221

工具/软件:

您好!
我们在引脚模式下使用 TIOL221、但遇到了多个需要确认的问题。 请予以澄清。 谢谢你。

1.我们需要将 EN1 和 EN2 保持在高电平/低电平状态。 它们的引脚是否可以直接连接在一起以节省布线空间? 通过 5k Ω 上拉电阻器为其提供 5V 电压(隔离时,10k Ω 应单独使用,相当于并联连接两个相同规格的电阻器)、以确保其保持高电平状态?

2.如上所述, CS/PP 和 SPI/PIN 引脚可以直接连接在一起吗? 将一个 5k Ω 下拉电阻器(隔离时,10k Ω 应单独使用,这相当于两个相同规格的并联电阻器)接地并使其保持低电平状态?

3.使用 TIOL221 的引脚模式时、会看到一些引脚 (RX1、V5IN、DI、RESET 不需要使用 RX2、WU、SDO/NFLT2、SCK)。 我们是否需要通过上拉/下拉电阻器连接这些引脚?

4.宜通过 1uf 电容器将 TIOL221 的 VOUT 引脚接地吗?

5。INT/NFLT1 引脚在正常运行期间输出高电平、在输出故障期间输出低电平。 那么、当输出为高电平时、它是否应该保持恒定电压源最小输出 (VOUT + 0.3V、6V)、或者保持恒流源 (–5mA、5mA) 输出? 或者该引脚的输出电压和电流之间是否存在特定的关系? 此外、INT/NFLT1 引脚是否可以用作模拟输出? 如果它通过 10k Ω 上拉电阻器连接到 VOUT 引脚、该引脚的高电阻状态是否会转换为 5.3V 电压源输出?
同时、INT/NFT L1 引脚 (–5mA、5mA) 的输出电流范围意味着允许流经它的最大电流为 5mA、包括允许流经它的最大电流。 也就是说、允许从 VOUT 流向 INT/NFT L1 引脚的最大电流为 5mA?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhongshu、

    是的、如果不需要对两个通道进行独立控制、您可以将 EN1 和 EN2 引脚连接在一起。  每个引脚都有一个内部 100kΩ 下拉电阻器、因此将这两个引脚连接在一起将形成组合内部下拉电阻 50kΩ。  

    对于特定的上拉电阻器并没有既定要求、因此您可以使用任何所需的值来确保达到 VIL 和 VIH 电压电平。  使用 5V 电源时、VIL 最大值为 1.5V、VIH 最小值为 3.5V。  进行快速计算后、当两个 EN 引脚连接在一起时、需要一个 20kΩ 的单个上拉电阻器、以实现 3.5V 的 VIH。

    2. 如上所述、CS/PP 和 SPI/PIN 引脚可以直接连接在一起吗? 将一个 5k Ω 下拉电阻器(隔离时,10k Ω 应单独使用,这相当于两个相同规格的并联电阻器)接地、并使其保持低电平状态?

    我不确定您的应用是什么、但 CS/PP 和 SPI/PIN 引脚都是输入引脚、只需要针对您的应用将其设置为适当的电压电平。 它们可以连接在一起、但对于引脚模式、SPI/PIN 需要为低电平、这意味着 CS/PP 也为低电平。  这会根据 SDI/NPN 引脚的值将 CQ 和 DO 驱动器模式限制为 PNP 或 NPN。

    4. 是否宜通过 1uf 电容器将 TIOL221 的 VOUT 引脚接地?

    是的、VOUT 和 LM(接地)之间需要一个最小 1 μ F 的电容器、以便稳定 LDO 输出电压。  可以使用更大的电容器、但小于 1uF 的电容器可能会导致 LDO 输出电压出现稳压和稳定性问题。

    [quote userid=“657495" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523715/tiol221-tiol221-in-pin-mode INT/NFLT1 引脚在正常运行期间输出高电平、在输出故障期间输出低电平。 那么、当输出为高电平时、它是否应该保持恒定电压源最小输出 (VOUT + 0.3V、6V)、或者保持恒流源 (–5mA、5mA) 输出? 或者该引脚的输出电压和电流之间是否存在特定的关系? 此外、INT/NFLT1 引脚是否可以用作模拟输出? 如果它通过 10k Ω 上拉电阻器连接到 VOUT 引脚、该引脚的高电阻状态是否会转换为 5.3V 电压源输出?
    同时、INT/NFT L1 引脚 (–5mA、5mA) 的输出电流范围意味着允许流经它的最大电流为 5mA、包括允许流经它的最大电流。 也就是说、允许从 VOUT 流向 INT/NFT L1 引脚的最大电流为 5mA?

    在引脚模式下、INT/NFLT1 是一个开漏输出引脚、需要一个连接到 VOUT 的外部上拉电阻器以实现“高电平“。  该引脚只有在处于低电平有效状态时才会灌入电流、在该状态下、它通过上拉电阻器灌入电流、从而在引脚上产生低电压。  但对于这个问题、它与恒定电流更相关、器件会在高电平状态下不灌入电流和低电平状态下不灌入电流之间进行转换。

    在 SPI 模式下、INT/NFLT1 是一个驱动的输出引脚、在高电平状态下输出介于 VOUT –0.5V 和 VOUT 之间的电压、在低电平状态下输出 0V 和 0.4V 之间的电压。

    是、–5mA 至 5mA 是作为驱动输出引脚运行时允许流经引脚的最大电流电平。  应调整外部上拉电阻器的大小、使其在作为开漏运行时不会导致超过 5mA 的电流。 (V=I*R)

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    RESET、WU 和 SDO/NFLT2 引脚需要通过上拉电阻器连接到 VOUT。 我想问、这三个引脚能否组合在一起? 通过上拉电阻器将它们连接到 VOUT? 如果是、电阻器应设置为多大的值?

    谢谢

    Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lillian、

    也许我不清楚。  这些引脚不是“必需“通过上拉电阻器连接到 VOUT、但它们通常连接到电阻器。  

    如果不使用开漏输出引脚、则将其保持悬空通常是安全的、但它们可以在不连接到静态电压的情况下拾取静态电压和电荷。  

    我不建议使用将引脚组合到单个电阻器的值、因为它只用于连接引脚、而不用于建立使用时所需的有效逻辑高/低电压电平。

    此致、

    Jonathan