This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:原理图审阅

Guru**** 2792265 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525266/tmds181-schematics-review

器件型号:TMDS181

工具/软件:

尊敬的团队:

请查找随附的 TMDS181RGZT 和 SN65DP159RSBT pdf、请检查连接是否正确。

e2e.ti.com/.../Ti-HDMI-retimer-PRJCL_2D00_02.pdf

谢谢、
Irfan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    请参阅随附的评论、如果您有任何问题、请告知我。

    e2e.ti.com/.../Ti-HDMI-retimer-PRJCL_2D00_02_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_06102025.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    1) EQ_SEL/A0 和 A1 用于 I2C 地址选择、因此我们已经通过上拉和下拉对其进行了配置、那么如果我们将其悬空、是否会出现任何问题? 如数据表的 8.5.1 所述
    2) 对于 TMDS181、我们连接的 SCL 接收端和 SDA 接收端信号是否为 3.3 可以? 您能否就此进行一次确认
    3) 和 SN65DP 的 SCL 受电方和 SDA 受电方。我们连接的电压为 5V。这两者是否相同?或者如果发生变化、是否会出现任何问题导致? 我是否也可以将 3.3V 电压连接到该引脚?

    谢谢、
    Irfan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    1) EQ_SEL/A0 和 A1 用于 I2C 地址选择、因此我们已经通过上拉和下拉对其进行了配置、那么如果我们将其悬空、是否会出现任何问题? 如数据表的 8.5.1 所述

    在原理图中、I2C_EN 被拉至低电平、因此引脚搭接模式被启用。 因此、我对 EQ_SEL/A0 和 A1 的评论针对的是引脚搭接模式配置。 在 I2C 模式下、是的、您确实需要将它们拉高或拉低、以设置 I2C 地址。


    2) 对于 TMDS181、我们连接的 SCL 接收端和 SDA 接收端信号是否为 3.3 可以? 您能否就此进行一次确认

    我认为这不是问题、因为 TMDS181 SCL_SNK 和 SDA_SNK SDC-DC VI 的范围为–0.3V 至 5.5V。

    我假设您有一个从 3.3V 转换到 5V 的电平转换器、并且在 HDMI 输入设计的 DDC 上具有 47k 上拉电阻器?  

    3) 和 SN65DP 的 SCL 受电方和 SDA 受电方。我们连接的电压为 5V。这两者是否相同?或者如果发生变化、是否会出现任何问题导致? 我是否也可以将 3.3V 电压连接到该引脚?

    DP159 SDA_SNK 和 SCL_SNK 需要连接到 5V。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的反馈。
    我需要一个帮助 CEC 信号在 HDMI ,如果我不使用什么我应该做.
    我可以让它保持悬空,或者我应该将它连接到 ESD 二极管 IC 并将其上拉.

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    此引脚为 NC 或可路由以控制 CEC 使能 FET、如下所示。

    谢谢

    David