This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1431-Q1:CAN WAKE 引脚由 200Hz PWM 信号触发

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526409/tlin1431-q1-can-wake-pin-be-triggered-by-200hz-pwm-signal

器件型号:TLIN1431-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

在数据表中、可以对 HSS 引脚进行编程、以通过 PWM1 或 PWM2 支持 200Hz 或 400Hz 10 位 PWM 信号、还可以将其配置为其中一个计时器来与 WAKE 引脚配合使用。

您能否验证这是否意味着 HSS 输出引脚将 200Hz 10 位信号馈送到 WAKE 引脚?  

WAKE 引脚是否也可以配置为外部 200Hz PWM 信号的输入?  

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isabel:

    否、不是内部。 HSS 引脚可配置为输出 PWM 信号、不会自动将信号馈送到 WAKE 引脚。 在外部完成。

    WAKE 引脚可用作旨在检测上升沿/下降沿的输入、但无法正确处理或解码 PWM、因为这可以触发多个唤醒事件、这一点非常感谢。

    此致、

    Michael。