This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51435-Q1:效率计算

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51435-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513836/lmr51435-q1-efficiency-calculation

器件型号:LMR51435-Q1

工具/软件:

您好 TI 专家、

我们计划 在我们的新设计中使用 LMR51435-Q1 系列开关器件[MPN: — LMR51435FSQDRRRQ1]。 在选择之前、我们要根据仿真检查性能、但 TI webench 工具中未提供该器件。 您能帮助分享吗  根据我们的以下应用、此开关转换器的效率和性能报告

5V 至 1v2 转换器

I/P(标称值):5.1V

i/p (min)= 4.5V
i/p(最大值)= 5.5V

输出电压= 1.2V

输出电流= 1.5A

2. 5V 至 3V3 转换器

I/P(标称值):5.1V

i/p (min)= 4.5V
i/p(最大值)= 5.5V

输出电压= 3.3V

输出电流= 1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemal:

    将努力为您获取这些效率数据、并会很快回复数据。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Dino  

    感谢您的答复。

    请尝试紧急提供、我们需要最终确定零件、尝试尽快提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尽快帮您解决这个问题。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii Dino

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemal:

    还在为你做这件事,会尽快回到你的结果.

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dino、

    您能否尽快帮助提供数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们今天就会进行解答、并尽快回复您。

    -迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭主题、已通过电子邮件回复。

    谢谢、

    Dino