This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:A0、A1 引脚和上拉电阻器

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526431/tca9543a-a0-a1-pins-and-pull-up-resistors

器件型号:TCA9543A

工具/软件:

你好  

A0 和 A1 引脚用于硬件总线选择。 现在我不需要硬件选择功能 那么、您能告诉我、我应该将这个引脚直接连接到 GND 还是 Vcc?  

我认为对于正常速度的 Arduino I2C 通信、用于 I2C 输入和两种可选输出总线的 10k Ω 上拉电阻器应该是一个不错的值吗?

谢谢  

Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A0/A1 引脚可直接连接到 VCC  或 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    如果未使用它们、则应将它们接地。
    10K 上拉电阻器在此处就可以正常工作。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR

    谢谢。

    我认为这仅适用于硬件选择、对吗? 我仍然可以对多路复用器的控制寄存器进行写入、并选择正确激活子总线 1 和/或子总线 2? 即使将 A1、A0 引脚连接到 GND、该功能仍然可以正常工作?

    此致

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;A0/A1 引脚仅影响 μ I²C 器件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens

    影响 I2C 器件地址的含义是什么? 如果我将两者都连接到 GND、哪个 I2C 地址有芯片?

    我认为、如果要激活子总线 1 还是子总线 2、这些引脚可用于硬件选择。  

    谢谢

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    是的、即使地址引脚仍然接地、您仍然可以 通过 I2C 总线控制开关。

    谢谢、

    NIR