This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:我需要有关 AFE7950EVM 板 JESD 输入/输出配置的信息。

Guru**** 2965710 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7951, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516755/afe7950evm-i-need-information-on-the-jesd-input-output-configuration-of-the-afe7950evm-board

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7951、

工具/软件:

我使用 AFE7950EVM 和 AFE7951 IC

我需要 AFE7950EVM 板的 JESD 输入/输出配置信息。

1.我想知道 8 个输入如何映射到 4 个 DAC 中的每一个。
2.我想知道如何为每个输入(14 位 DAC 输入)配置 JESD 数据。

例如、JESD 基本上是 8 位、但要输入 14 位、我是需要输入 8 位两次(丢弃高 2 位)、还是需要向输入 8 位(例如 SRX1)并将 8 位输入到另一个输入(例如 SRX2)(丢弃高 1 位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. 串行器/解串器通道上数据到 DAC 的映射取决于所使用的 LMFS。 您使用的 LMFS 是什么?
    2. 射频 DAC 和 ADC 的分辨率为 14 位(实数样本)。 但在内插之前和抽取后、由于 DUC 和 DDC 中的带通滤波器、SNR 较高。 16 位复数样本用于基带数据。

    LMFS 88210 的帧格式示例如下所示。

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    我还有其他问题

    1.是否有办法将 AFE7951 的 DAC SYNCOUT1/SYNCOUT2/SYNCOUT3/SYNCOUT4 输出连接到 XCZU7EV FPGA 器件 FMC 连接器?

    AFE7951 的 ADC 输出是表示为无符号整数还是有符号整数?

    AFE7951 的 DAC 输入是表示为无符号整数还是有符号整数?

    4.将射频信号施加到 AFE7951 的四个 ADC 时、ADC 输出的结构如何?

    • ADC 是否按顺序输出、每个输出 8 位?
      (例如,ADC_1→ADC_2→ADC_3→ADC_4 的 8 位输出)

    • 还是所有 4 个 ADC 都以串行格式同时输出数据?
      如果是串行端口、如何连接 8 个输出端口?

    如何将输入数据应用于 AFE7951 的四个 DAC?

    • 我们是否需要按顺序向每个 DAC 输入 8 位?
      (例如,DAC_1→DAC_2→DAC_3→DAC_4 的 8 位输入)

    • 还是所有 4 个 DAC 都应该以串行格式同时接收输入?
      如果是、串行数据应连接到哪个输入端口?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. ADC 和 DAC 通常用于单个 JESD 链路中、因此您只需将其中一个同步信号连接到 FPGA 即可。 SYNC 信号连接到 FMC。 有关更多详细信息、请参阅 EVM 原理图。

    2.有符号整数。

    3、有符号整数。

    4.所有 ADC 同时采样。 在 DDC 之后、样本为 16 位、打包将遵循我之前响应中所示的帧格式。  

    5. 16 位样本应以我第一次响应中给出的帧格式提供。

    此致、

    David Chaparro