This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:代码迁移

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1, DS90UB984-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527117/ds90ub941as-q1-code-migration

器件型号:DS90UB941AS-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB984-Q1、DS90UB948-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

客户目前正在将 DS90UB941AS-Q1 与 DS90UB948-Q1 配合使用、并且已经过代码调试。 他们想知道 DS90UB941AS-Q1 和 DS90UB984-Q1 是否可与前一个使用相同的代码?

如果没有、他们应该改变什么?

此致、

Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie:

    否、您不能使用相同的代码。  DS90UB948-Q1 是一款 FPD3 器件、无需大量代码即可运行。  

    DS90UB984-Q1 是一款可用于 FPD3 模式的 FPD4 器件、需要代码才能运行。 我们提供了一个工具来为客户可用于生成 FPD4 器件脚本、我们可以使用它来生成自己的代码、还可以帮助他们完成该过程。 我将通过电子邮件向您发送脚本感谢!

    - Fadi A.