This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:DP83TC814R-Q1

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC814R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526986/dp83tc814r-q1-dp83tc814r-q1

器件型号:DP83TC814R-Q1

工具/软件:

为什么该 DP83TC814R-Q1 未隔离?

我们无法正确使用 RJ45 连接器、因此如何处理隔离? RMII 从模式 100 Base T1 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nayan:

    直流阻断电容器和 CMC 可实现隔离。

    单线对以太网不使用 RJ45、因为 RJ45 有 4 个差分对、单线对以太网有 1 个 差分对。

    谢谢、

    Drew