This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:延迟

Guru**** 2870640 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527225/dp83867ir-latency

器件型号:DP83867IR

工具/软件:

从开始发送以太网帧(到 RGMII)到接收远程工作站 100Mbit 和 1Gbit 的以太网帧(也在 RGMII 上)的延迟是多少?
无论使用标准以太网还是 SPE、延迟是否会有所不同?
我刚刚查看了 DP83867IR 数据表。  它有大约 130 个寄存器。  我是否必须为这里的所有寄存器设置值、
或者: 默认值是否足以实现最佳通信、并且我只需设置几个寄存器即可?  
(熟悉所有值需要花费大量时间)  
(代表我的客户)  
谢谢、再见  
Hanno  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hanno、

    延迟规格应在数据表中提供。 请查看 SNLS484 中的第 6.9 节。

    关于延迟、使用的 PHY 可能影响最大。 SPE PHY 的延迟数可能与标准以太网 PHY 不同。

    关于寄存器值、无需为所有寄存器设置值。 在大多数情况下、如果正确搭接、PHY 应该开箱即用。

    此致、

    Gerome