This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:CAN 驱动 IC 无需唤醒

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527165/tcan1043a-q1-can-driving-ic-not-required-to-can-wakeup

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1145-Q1

工具/软件:

您好、

紧急!!!

我们不想唤醒 ,请确认此电路需要哪些更改

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vsihnu:

    根据 CAN FD 收发器上的 ISO11898-2 要求从 CAN 唤醒、没有方法禁用该器件上的远程唤醒。

    您可以迁移到局部联网 CAN 收发器(如 TCAN1145-Q1)、这将仅允许由特定的 CAN 帧唤醒。

    此致、

    Sean