This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1469-Q1:CAN 接口信息

Guru**** 2590070 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1469-Q1, AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523162/tcan1469-q1-can-interface-inqury

器件型号:TCAN1469-Q1
主题: AWR1843AOP 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们将设计和使用 SPI 芯片组向上电路、如附表中所示。 请检查是否没有问题。

CAN IC 设置

TCAN1469-Q1

AOP 设置

AWR1843AOP

引脚

硬件

软件

引脚

硬件

nCS (14)

内部

上拉

上拉

(H14 AK
MSS DMA)

nCS (D3)

内部

上拉

SCK (8)

有用

上拉

(F14 Aj

MSS DMA)

SCK (E2)

内部

上拉

SDI (11)

内部

上拉

上拉

(F13 AH

MSS DMA)

SDI (G1)

内部

上拉

SDO (6)

开漏

上拉

(G14 AI

MSS DMA)

SDO (G3)

内部

上拉

TXD (1)

内部

上拉

上拉

(E14 AE

MSS DMA)

TXD (D1)

内部

上拉

RXD (4)

内部

上拉

上拉

(D13 AE

MSS DMA)

RXD (F2)

内部

上拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minkyu、

    我没有看到 CAN 收发器设置问题。

     AWR1843AOP 器件将由雷达传感器团队审查。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请与现场工程师合作提交电路板以进行原理图/布局审核。

    此致、

    Aydin