This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:隔离 V3Link 接口

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526799/tser953-isolating-v3link-interface

部件号:TSER953
主题中讨论的其他部件: TDES954

工具/软件:

是否有 办法隔离 TSER953 串行器和 TDES954 解串器之间的 V3Link 信号? 通常、我会使用高速 LVDS 隔离器、但 V3Link 信号是双向的。 是否有办法在 TSER953 或 TDES954 上配置其中一个 GPIO 以输出信号方向? 可以使用 2 个单独的 LVDS 隔离器切换方向。 如果可以、两个器件是否都与标准交流耦合 LVDS 电压电平兼容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    串行器生成正向通道信号、解串器生成反向通道信号。 当 SER 和 DES 相互连接时、不建议使用隔离信号的方法。

    此致、

    Justin Phan