This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:转接驱动器

Guru**** 2891830 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527093/ds320pr1601-redriver

器件型号:DS320PR1601

工具/软件:

您好、

请确定对于 DS320PR1601 的 REFCLK 信号、我们是否可以使用 3 倍的跟踪宽度进行内间距。

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shekha、

    DS320PR1601 转接驱动器不需要 PCIe 基准时钟即可运行。

    如果您正在寻找高速信道对内间距(或器件的其他布线)方面的指导、请澄清一下吗?

    此致、
    David