This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:上拉

Guru**** 2881110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526580/tpd12s521-pull-ups

器件型号:TPD12S521

工具/软件:

我想将 TPD12S521 与 RaspberryPi CM5 模块搭配使用、但该模块具有内部上拉电阻器:

CEC:27K
SCL/SDA:1K8.
热插拔:100K 下拉

TPD12S521 参考设计在连接器侧显示 1K7、是否可以将其更改为 10k 之类的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    使用 10k 电阻器的问题将是、当您将长电缆连接到端口时、将没有足够的电阻以大电容将信号拉高。

    如果您知道只会使用相对较短的 HDMI 电缆、可以减少上拉电阻器、但如果您希望最大程度地支持长电缆、我建议您不要更改它。

    您可以参考 NXP I2C 规范:  https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf 来计算 I2C 总线的上拉电阻器。   

    我认为选择了 1.8k 电阻器来连接 0.5m 和 10m 之间的电缆、但该电路板是 10 多年前设计的、因此我不确定。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    具有 2 组 1k8 并联(模块中的一组以及 TPD12S521 器件之后的一组)、将产生非常强大的上拉功能。 我想我必须找到不同的保护解决方案。