This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:需要了解回流焊曲线

Guru**** 2922990 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204, TMDS181, TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526939/tmds181-need-to-know-the-reflow-soldering-profile

器件型号:TMDS181
Thread 中讨论的其他器件: TMDS1204、TDP1204

工具/软件:

尊敬的团队:

我需要了解 TMDS181IRGZT 的回流焊接曲线。
请尽快分享详细信息。

谢谢、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有任何与 HDMI 2.1 兼容且具有相同尺寸 TMDS181IRGZT 的重定时器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅此 应用手册 以了解焊接曲线。 遗憾的是、我们的产品系列中没有 HDMI2.1 重定时器。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我们可以将 TMDS1204RNQR 用于重定时器和驱动器端吗?

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    TDP1204 和 TMDS1204 都支持 HDMI2.1、但它们是转接驱动器、不是重定时器、也与 TMDS181 引脚对引脚兼容。

    谢谢

    David