This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:串联应用

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526896/tca9406-series-application

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件: TCA39306

工具/软件:

您好、

我计划串联两个 TCA9406 电平转换器、如下图所示。

您认为此设置会导致任何问题吗?

如果不建议采用这种配置、您能否针对这种用例建议使用更好的器件组合?



谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要遵守 VCCA/VCCB 限制、就允许这样做。

    请注意、该器件已具有内部上拉电阻器。 I²C 外部上拉电阻器将加起来产生大约 5.4mA 的上拉电流、这超过了 Δ V 规格中指定的限值、使得 1.8V 器件不太可能正确驱动信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我同意这里的克莱门斯。  

    TCA9406 是一个直通器件、而不是缓冲器。 主器件侧的 1.8k PU、9406 之间的 1.8k PU 以及 9406 和目标器件之间的 2.2k PU 将并行显示。 等效电阻是三个并联电阻器、加上 TCA9406 内部每个 10k Ω 并联电阻。 由于有 2 个 TCA9406 串联、这意味着 I2C 总线上有一个额外的 4 个 10k PU 电阻器。 请参阅数据表中的功能方框图:  

    建议使用较弱的 PU 电阻。 您可能会发现、由于内部 PU 电阻器已经存在、因此移除 PU 电阻器 (1.8k、1.8k、2.2k) 完全是有益的。  

    如果您不希望器件内部具有单次触发功能的电平转换器、或者不希望内部 10k PU 电阻器、可以选择更简单的电平转换器(如 TCA9406)、TCA39306 是直通式电平转换器、但会移除单次触发和内部 PU 电阻器。  

    此致、

    Tyler