This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:OVP

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527173/tps62825-ovp

器件型号:TPS62825

工具/软件:

您好、

 TPS62825 是否具有 OVP 功能? 我在数据表中找不到任何相对措辞。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      TPS62825 是否具有 OVP 功能? 我在数据表中找不到任何相对措辞。

    否、它没有过压保护、而 TPS628302 数据表、产品信息和支持| TI.com 提供过压保护。

    “在具有闭锁保护的器件中、还有一个使用 PG 窗口比较器的 OVP 保护电路。 当 FB 电压约为 110%×(0.5V) 且持续时间长于 35µs 的抗尖峰脉冲时间时、会检测到 OVP 事件。 在这种情况下、转换器会将 PG 信号置为无效、并执行过压保护功能。 转换器会锁闭高侧和低侧 FET 并保持此状态。 要在锁存短路事件后恢复正常运行、必须对 VIN 或 EN 下电上电。'

    谢谢、此致、

    Moheddin。