This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:规格检查

Guru**** 2919960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526950/sn65dp159-spec-check

器件型号:SN65DP159

工具/软件:

你(们)好  

是否有一个双输出分配器 TTL IC、它具有一个输入和两个输出、可以同时输出到一个 eDP(显示)和一个 DVI(输出记录)?

EDP 当前屏幕为

2048*2048

60Hz

RGB 888

eDP 接口

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾、我们的产品系列中没有视频分离器。

    谢谢

    David