This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:VOH 值

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526512/txs0102-q1-voh-value

器件型号:TXS0102-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我想看看 VOH 的判断因素是什么? (VCCB*0.67)

VOH = VOH (mini)(0.67VCCB) 的条件是什么?

根据应用手册、看起来当 T2 开启时、B 端口应该是 VCCB、不确定 VOH 为什么会变为低电平。 如果我有任何误解、请随时告诉我。

https://www.ti.com/lit/an/scea044/scea044.pdf?ts = 1749548419971 &ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个值毫无意义。 高压由上拉电阻器产生、因此 20µA 电流的压降应约为 0.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是指添加外部下拉电阻 R =20k Ω 时会发生的情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白这个问题。 TXS 不能与下拉电阻器一起使用。