This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:VDD = 2.5V 时 SDA/SCL 的上拉电压

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524367/ds64br111-pull-up-voltage-for-sda-scl-with-vdd-2-5v

部件号:DS64BR111
主题中讨论的其他器件:DS110DF410、

工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划使用 VDD = 2.5V 的 DS64BR111 或 DS110DF410。 是否可以使用 3.3V 作为 SDA/SCL 的上拉电压?

此致、

米山直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请允许我们就这一问题作出答复为荷。

    此致、

    米山直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoki、

    很抱歉、您的问题无法答复。 是的、DS64BR111 和 DS110DF410 都应能够支持 3.3V 上拉电阻、用于 SDA/SCL 引脚上的 I2C 通信。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。

    此致、

    直树