This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31:信号传输特性?

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528674/sn55lvds31-signal-transfer-characteristics

部件号:SN55LVDS31

工具/软件:

尊敬的团队:  

  • 是否有任何有关输入到输出信号传输(主要是输入到输出的纹波抑制)的数据?
  • 是否有任何有关电源到输出信号传输的数据(基本上是 PSRR 行为)?
  • 而前两个没有数据。 该器件还是单个差分驱动器是否存在 SPICE 模型?

此致、

Filipe Rubinstein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,

    所以所有这些问题的答案都是否定的 我们在数据表和产品页面中提供的内容就是可用的内容。   遗憾的是、此器件上没有其他材料。  

    此致、

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入是数字缓冲器、因此它们基本上是隔离的。

    LVDS 输出是电流源、因此存在一些 PSRR 电流。 但这没有具体说明。 如果有模型、则不会模拟这种行为。

    通常、电源上的去耦电容器应滤除噪声。