This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410ABM

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527496/ds250df410-ds250df410abm

部件号:DS250DF410

工具/软件:

我正在计划使用 三个 DS250DF410 重定时器 抖动要大得多 12 个差分通道 AT 25Gbps  每个(每个器件 4 个通道)。

我有几个问题:

  1. 我可以在同一电路板上同时使用所有三个器件而不会出现任何问题吗?

  2. 如何设置 I2C 地址 以避免冲突?

  3. 器件是否需要 共享基准时钟 或者他们可以独立工作吗?

  4. 有关的任何提示 都可以实现电源时序控制 规划 该损耗是多少?

  5. 是否有建议 默认设置 (CDR、CTLE 等) 是否适用于 25Gbps 链路?

如有任何参考设计或文档可以提供帮助、敬请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jugal、

    感谢您通过 DS250DF410 联系我们咨询您的问题。

     支持这些器件的工程师将在本周中间帮助解决您的问题。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jugal:

    1. 我可以在同一电路板上同时使用所有三个器件而不会出现任何问题吗?

      1. 是的
    2. 如何设置  I2C 地址  以避免冲突?

      1. 如果重定时器位于同一条 I2C 总线上、您可以使用不同的 I2C 地址来避免寻址冲突。
    3. 器件是否需要  共享基准时钟 或者他们可以独立工作吗?

      1. 这些器件可以使用独立的参考时钟。
    4. 有关的任何提示  都可以实现电源时序控制   规划  该损耗是多少?

      1. 重定时器只有一个 2.5V 电源。  我认为这可以简化时序控制。  一般来说、我并不了解任何关键的电源时序步骤。
      2. 有关布局、请查看数据表中的布局指南和示例。
    5. 是否有建议  默认设置  (CDR、CTLE 等) 是否适用于 25Gbps 链路?

      1. 我建议查看重定时器编程指南中的一些配置示例。
      2. 默认情况下、重定时器将使用“适应模式 1“锁定到 25.78125Gbps 数据。
        1. 自适应模式 1 在 CDR 锁定过程中自动调整 CTLE。

    谢谢、

    Drew