This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC179:SN65LBC179D/THVD1451D 的建议替代方案

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528210/sn65lbc179-recommended-alternatives-to-sn65lbc179d-thvd1451d

器件型号:SN65LBC179

工具/软件:

您好、

我们目前在我们的设计中使用 TI 的 RS 422 线路驱动器 SN65LBC179D 和 THVD1451D。 但是、我们遇到了与抗噪相关的问题、现在正在考虑替代解决方案。

您能否推荐您产品系列中符合以下要求的任何器件?

  • 引脚兼容、采用与 SN65LBC179D/THVD1451D 相同的封装(例如 SOIC)

  • 电源:5V(如果可能,兼容 3.3V)

  • 符合 RS 422 标准

  • 类似的上升/下降时间特性

  • 工作温度:–20°C 至+105°C 或更高

  • 明确的高抗噪性规格(例如 ESD、EFT 等级)

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “噪音“意味着很多事情。 这些噪声的电压和频率是多少? 信号频率是多少?

    对于高频噪声和慢速信号、具有较低最大数据速率(即较慢的边沿)的收发器可能会有所帮助。

    您正在使用哪种电缆? 屏蔽双绞线具有超高的抗噪性能。

    添加共模扼流圈可以提高抗噪性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    正如 Clemens 指出的、您是否有更多关于您所看到的确切噪音问题的信息?

    通常、您可以尝试使用外部元件来尝试滤除或衰减总线上的噪声、从而解决该问题。 布线也是其中的一个重要组成部分、其屏蔽功能能够在信号到达实际总线之前衰减信号。

    - Bobby