This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:TMDS1204RNQR

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527326/tmds1204-tmds1204rnqr

器件型号:TMDS1204

工具/软件:

我对 tmds1204rnqr IC 有一些疑问。 以下是我所附的问题
1. src_prnt --这个信号连接在数据表中的接收端应用参考设计中、提供了上拉和下拉选项。 请阐明如何针对该信号进行电路、如果需要上拉和下拉、应使用的电阻器值是多少。
2.引脚搭接模式、根据数据表中提到的接收端和发送端应用参考设计中的工作方式、我使用了上拉和下拉选项。 是否可以根据数据表中提到的参考设计为接收端和发送端应用编写原理图、或者对于引脚配置 (strap) 模式、需要考虑任何其他点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享您的原理图吗?   SRC_PRNT 如何连接到 TMDS1204?

    对于 TMDS1204 设计、请参阅数据表中的参考设计或 TMDS1204 EVM 用户指南中的 EVM 原理图。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:
    请在随附的 HDMI 输入和输出部分原理图中找到我的附件。 请查看并向我提供您的设计反馈。

    e2e.ti.com/.../HDMI-IN-_2600_-OUT-RE_2D00_DRIVER-_2D00_-TI-PART.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishnavi:  

    以下是我的评论。
    HDMI INPUT0 注释:

    1.我注意到这个设备是在引脚搭接模式。 因此、无需组装这两个电阻器即可进行 I2C 连接。  

    2.这些引脚已经有 1k 上拉电阻器、因此无需组装这些电阻器。  

    HDMI OUTPUT0 注释:

    1.器件处于引脚搭接模式、因此无需组装这些电阻器。
    2.建议 CMC 的截止频率是设备支持的数据速率频率的三倍。 没有 EMI8143MUTAG 的衰减模型。 我们建议将 NFG0QHB542HS2D 用于 HDMI 2.1。 这对于 HDMI 2.0 来说是正常的。

    根据原理图:

    [quote userid=“657024" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527326/tmds1204-tmds1204rnqr  SRC_PRNT --该信号连接在数据表中的接收端应用参考设计中、提供了上拉和下拉选项。 请说明如何对此信号进行电路处理、如果需要上拉和下拉、则应使用的电阻值是多少。[/报价]

    此引脚不连接到我们的器件、因此我们没有建议。 请参阅来源的文档。  

    [quote userid=“657024" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527326/tmds1204-tmds1204rnqr 引脚搭接模式、根据数据表中提到的接收端和发送端应用参考设计中的工作方式、我使用了上拉和下拉选项。 是否可以根据数据表中提到的参考设计为灌电流和源端应用编写原理图、或者对于引脚配置 (strap) 模式、需要考虑任何其他要点。[/报价]

    引脚搭接功能也正常。

    此致、
    j