This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:tmds1204

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528512/tmds1204-tmds1204

器件型号:TMDS1204

工具/软件:

您好、David:
此 IC TMDS1204 还可以支持 HDMI 2.0 版本、现在根据数据表中提到的参考设计、我的设计与 HDMI 2.1 相同。未来、如果我想将 HDMI 版本从 HDMI 2.1 更改为 HDMI 2.0、可以对 HDMI 2.0 使用相同的设计。 请澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishnavi:  

    同一设计也可以支持 HDMI 2.0。 但是、对于源端应用、请确保源端支持交流耦合 HDMI。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、
    j