This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:TCAN1043 是否与 TCAN1473 硬件兼容?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1, TCAN1473-Q1, TCAN1463-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525324/tcan1043a-q1-if-tcan1043-is-hardware-compatible-with-tcan1473

器件型号:TCAN1043A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TCAN1043、TCAN1043-Q1、 TCAN1463-Q1、TCAN1473-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

如果客户需要低于 2Mbps 的数据速率、他们是否可以使用 TCAN1043 来代替 TCAN1473?

如果没有、他们可以做些什么来使两个器件在硬件和软件方面兼容?

因为 TCAN1473 的供应无法满足客户的订单需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    是的、这些器件共用相同的引脚排列和模式控制功能、因此不需要更改布局或软件即可在它们之间进行切换。 系统可能无法满足使用 SIC 器件时可能达到的相同速度、但对于尺寸合理的系统而言、应该可实现 2Mbps。  

    请注意、TCAN1043A 有一个 SWE 计时器、如果器件保持待机模式超过~4 分钟、则会将其转换为睡眠模式。 请阅读此功能、并确保这不会成为客户系统的问题。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的支持!  

    如果客户不需要 TXDCLP 和 SWE 功能、TCAN1463-Q1 是代替 TCAN1473-Q1 的更好解决方案、而不是 TCAN1043-Q1?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    TCAN1463-Q1 还具有与 TCAN1043 类似的 SWE 计时器和 TXDCLP A -Q1。 请参考这份实用的地震文档、其中包含所有兼容性比较(特别是幻灯片 3):

    https://texasinstruments.seismic.com/Link/Content/DCgX3FV2PcGcD82JDcj3BWfpm7V3 

    为了澄清、TCAN1473-Q1 没有 SWE 和 TXDCLP 功能。  

    如果回答了您的问题、或者您需要任何进一步的帮助、请告诉我们、

    Ethan