This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:合适的器件建议

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3300, TVS1400, ESDS552, TVS5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528483/tpd4e02b04-suitable-device-recommendation

器件型号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他器件:TVS5200

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 (CosMX) 正在设计 PPS(便携式发电站)、我们希望推广 TI 的电视。 我们是否有合适的 TVS 可以同时覆盖以下输出接口? 谢谢。

  • Type-C*2: 28V5A
  • type-A*2: 9V3A
  • 点烟器:20-48V/5-8A

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    由于列出的每个电压的电压范围、因此每个电压的器件都需要不同。 请参阅以下建议:

    • Type-C*2: 28V5A  
      • TVS2700 — 电压为 27V、但直到 29V 时才开始击穿、因此我相信这可以正常工作。 下一个最接近的器件电压是 33V 时的 TVS3300。
    • type-A*2: 9V3A
      • 这个问题有点棘手、因为我们没有适合该用途的接近 9V 的器件。 我建议采用 14V 时的 TVS1400 或 12V 时的 ESDS552、但这是双向和双通道。  
    • 点烟器:20-48V/5-8A
      • 目前、我们没有能够保护高达 48V 电压的器件。 今年年底、我们将发布 TVS5200、这是一款合适的 52V 二极管。  

    您是否详细了解了保护二极管的下游元件?

    此致、

    McKenzie