This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD047:适用于 800mm 电缆应用的 I2S 扩展功能

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD047, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527941/sn65mlvd047-i2s-extension-function-for-800mm-cable-applicaiton

器件型号:SN65MLVD047

工具/软件:

尊敬的先生:

 我的客户需要将其 I2S 长度延长到 800mm 以连接两个 PCB 板。 SN65MLVD047/48 是否适用于 1.8V I2S 应用? 或者对于 I2S 缓冲器有任何其他建议? 感谢您的帮助。

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    这些器件具有 LVTTL 单端输入、因此 M-LVDS 器件无法正确读取 1.8V 信号。  

    在以下流程中、您需要前后的电平转换器:

    I2S -> 1.8V 至 3.3V -> M-LVDS 四路驱动器-> M-LVDS 总线-> M-LVDS 四路接收器-> 3.3V 至 1.8V -> I2S

    它能够进行长度扩展、但我们没有任何 1.8V 器件能正常工作(我们的 1.8V 器件是串行器和几个接收器,但没有发送器)  

    我将在电平转换器团队中介绍、看看我们是否可以将 M-LVDS 器件与转换器配对使用、从而实现应用目标。  

    如果您还可以让我们知道您的目标速度(所选的 M-LVDS 器件的额定速度为 200Mbps)、但如果您的 I2S 信号比该速度慢、请告诉我们、这样它可能会根据您的需要增加潜在匹配结果。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    如果这里有问题、但 I2S 是 3 线制接口、请纠正我。 如果正确、我建议使用 支持 200Mbps 和 1.8V <->3.3V 转换的 SN74AXC4T245。

    此致、

    Josh