This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】哪些数据速率支持哪些分辨率?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528632/faq-what-data-rates-support-which-resolutions

器件型号:TDP2004

工具/软件:

尊敬的团队:  

DP 和 HDMI 的数据速率支持哪些分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 HDMI 和 DP、各种数据速率支持的分辨率如下所示:
    HDMI:
    HDMI 1.4 - 4K30 或 1080p @120Hz
    HDMI 2.0 - 4K60 或 1440p @ 165Hz
    HDMI 2.1 6Gbps - 4K60
    HDMI 2.1 8Gbps - 5K60 或 3440x1440 @ 200Hz
    HDMI 2.1 10Gbps - 8K30 或 4K120
    HDMI 2.1 12Gbps - 8K48 或 4K120

    DP:
    DP HBR (2.7G)- 1080p @ 120Hz 或 1440p @ 60Hz
    DP HBR2 (5.4G)- 3440x1440 @ 60 或 1440p @ 165Hz 或 4096 x 2304 @ 60Hz 或 4K60
    DP HBR3 (8.1G)- 3440x1440 @ 120Hz 或 4K80 或 5K30
    DP UBR10 (10G)- 3440x1440A@ 165Hz 或 5K60
    DP UBR13.5 (13.5G)- 6K60 或 3440x1440 @200
    DP UBR20 (20G)- 8K60 或 4K165