This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948:如何确定地图是否已锁定

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527335/ds90ub948-q1-ds90ub948-how-to-determine-if-a-map-is-locked

器件型号:DS90UB948-Q1

工具/软件:

您好、

我们使用 FPDLink III 与 DS90UB948 和 DS90UB927 进行通信。 数据表指出、映射使用 DAC、CLOCK1 和 CLOCK2 的 3 个位来确定锁定 (= ERROR)。
1) 所附图中的图像是否正确?
如果正确、则 MAP 无法确保足够的质量、因此我们还将进行眼图和 BER 测试。

2) DAC、CLOCK1 和 CLOCK2 的位位于 35 位内吗? 是否有用于位分配的数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们无法公开共享 FPD-Link III 帧中这些位的位置。

    该映射功能对于确定通道裕度和理想的器件通道设置非常有用。 多次迭代运行映射有助于确保信号完整性的稳健性

    执行眼图测量也将是更好地表征您的系统的好工具。

    谢谢、

    Ragav Subramanian