This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:是否有内部 330k 频率部分?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526427/tcan1145-q1-whether-there-is-internal-330k-frequency-part

器件型号:TCAN1145-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

客户进行 CE 测试并发现存在 330KHz、660kHz 故障。 停止 TCAN1145 通信后、330KHz 和 660kHz 消失。 是否有内部 330k 频率部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida,

    我认为没有。 CE 测试也取决于系统、TCAN1145-Q1 需要使用共模扼流圈来通过特定的 EMC 标准、您能否分享测试板原理图?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我没有收到客户的原理图。 对于我的第一个问题:TCAN1145-Q1 内部是否存在 300kHz 部分? 你有什么意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    从我所知道的,没有。 您能否要求他们提供 CAN 帧模式? 这可能是因为显性位和隐性位模式模拟了不同的占空比。

    另请检查他们是否填充了 CMC。

    此致、

    Sean