This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411EVM:EVM 问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4411, THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1527620/thvd4411evm-evm-questions

器件型号:THVD4411EVM
Thread 中讨论的其他器件:THVD4411、 THVD1406

工具/软件:

尊敬的团队:  

我可以对以下问题给予支持吗? 谢谢。  

J5-16、J5-12 应为 J15-16、J15-12?

 

2. EVB 上没有 J18、因此它应该是 J10?

 

3.全双工 RS485 应为 11?

 

4. EVB 上没有 J16 和 J18

 

 

5.

F81433A 提供半双工 RS –485 收发器、该收发器具有端接电阻器、偏置电阻器和 TX 使能低电平有效并具有自动检测(或自动方向控制)功能。

RS RS-485 驱动器使能模式的自动感应通过 SOUT 引脚实现。 在 RS RS-485 半双工模式下、方向控制确定数据是转发到段 A 和 B 还是从段发送数据

 

THVD4411 似乎没有此函数?

 

 

F81433A:

 

THVD4411:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    感谢您提请我们注意这些拼写错误。 您的评论是正确的、我将努力更新此内容。

    THVD4411 没有自动方向控制。 DIR 引脚用于从发送切换到接收。  

    如果客户想要具有自动方向控制的器件、我建议将 THVD1406 用于 RS 485、并将单独的器件用于 RS 232。  

    如果回答了您的问题、请告诉我、

    Ethan